结果:找到"对标nRf52832 SYD8811",相关内容303条
  • 全自主国产化原位替代LFCN-400+、LFCN-490+、LFCN-800+、LFCN-1000...
  • www.hltchips.com成都恒利泰官方网站正式上线啦,公司网站会不断的完整,不断的整理上新我们的产品资料,希望大家在使用中多提宝贵意见!成都恒利泰科技有限公司,2015年诞生于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯!中国梦!为初心,实现射频无源器件全国产化!!公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频绝玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CAT...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 已上线“立创商城”全自主国产化 原位替代 Mini-Circuits MACOM 线艺等 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-05-14 10:05:00
  • 怎么讲目标对齐到原点
  • 如下图,我想把选中的方框快速对齐到原点,请问快捷键是什么
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:深技大白熊 发帖时间:2023-02-13 23:39:00
  • 为什么nRF52832-QFAA深受各大蓝牙方案喜欢
  • 现在的蓝牙非常成熟,尤其在消费类产品上,应用非常广泛,现在蓝牙低功耗(BLE)SOC作为新一代蓝牙,以其低功耗的优势,正凸显出强大的市场竞争力NORDIC旗舰型的BLE5.0产品,nRF52832-QFAA这款芯片无疑是最受大众欢迎的。为什么呢,在经过大量的测试对比后,我将全方位给大家剖析,这次从五个维度,分别是功耗、射频参数、芯片处理能力、内存和支持协议这5个方面来解释,nRF52832-QFAA的优越性到底在哪。1.功耗nRF52832芯片的功耗为5.0mA(实测可靠),通过表1可知:相比其他型号,nRF52832的功耗更低。2、射频参数发射功率和接收敏感度是每个蓝牙模块厂家比较关注的射...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832-QFAA NORDIC BLE低功耗 蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-03-02 18:29:00
  • 高性价比蓝牙超低功耗BLESYD8811代替nRf52832(Pintopin兼容,直接替换不用改...
  • 对标nRf52832(Pintopin兼容,直接替换不用改PCB)SYD8811盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2SOC(RX2.8mA@-94dBm灵敏度,TX4.8mA@0dBm输出功率,MCU50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHzARMCortex-M0处理器、512kBflash存储器、32kBSRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: nRf52832 SYD8811 发帖人:深圳领越电子 发帖时间:2020-08-06 16:54:00
  • 低功耗蓝牙芯片nrf52832-QFAA也太好用了吧,这应用生态简直无敌!
  • NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52832-QFAA NRF52832-CIAA 蓝牙低功耗 BLE5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-04-17 16:03:00
  • 其实现在蓝牙mesh组网应用那么多,综合性价比最好可能就是奉嘉微的PHY6212了吧
  • BLE领域这么多年的历史,发展至今,Nordic和TI的系列产品占了主导,到了今时今日,进入万物物联时代,蓝牙组网的需求越来越多,Nordic在这方面做得明显比TI要好一些,像NRF52832,性能优越得很,但芯片好是好,但是还是那个毛病,太贵了!小编特意探索了这个领域,进口芯片明显居高不下,众多国产品牌其实都已经做得很不错了,像奉嘉微、汉天下等厂商,蓝牙芯片也获得了大家的认可,而在这里面,奉嘉微的PHY6212MESH组网的蓝牙5.0芯片,据大众点评,射频性能明显更有优势(据说老板是射频部分的专家),相比NRF52832、NRF52810及国产蓝牙等芯片,PHY6212性价比超高。给大家整...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PHY6212 NRF52832 NRF52810 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-13 15:51:00
  • 低功耗蓝牙BLE5.0芯片nRF52840规格详细介绍,碾压nRF52832太多!
  • 大家都知道,NORDIC在2.4G、BLE方面领域做得特别成功,其产品稳定性、优越性独树一帜,从以前的NRF51系列的BLE,均有不同的旗舰型产品出来,而NRF52832的性能更加惊艳到整个市场,成为大家争先去研究开发的对象。在NRF52832之后,NORDIC也持续对产品进行更新换代,目前已在大批量量产的NRF52840是NRF52832的升级版,性能有大幅度的提升,下面介绍一下:nRF52840是一种目前来说,先进的、高度灵活的BLE单芯片解决方案,目前ULP无线应用程序的要求越来越高,用于我们个人的连接设备、连接的生活环境和一般的物联网。它的设计为蓝牙5的主要功能进步做好准备,并利用了...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 nRF52840 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-25 10:50:00
  • 蓝牙芯片SYD8811Pintopin兼容国产nR*52832(不用改板子)
  • SYD8811是盛芯微科技推出的第三代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2SOC(RX2.8mA@-94dBm灵敏度,TX4.8mA@0dBm输出功率,MCU50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHzARMCortex-M0处理器、512kBflash存储器、32kBSRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。接收灵敏度-94dBm,发射功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 蓝牙芯片,SYD8811,nR*52832 发帖人:IC小妹 发帖时间:2019-05-15 17:17:00
  • 蓝牙5.0供应NRF52832-CIAA
  • NRF52832-CIAA型号nRF52832-CIAA处理器ARMCortexM4FRAM64kBFLASH512kB支持协议BLE、ANT、私有2.4G封装WLCSP尺寸(mm)3.0x3.2●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: NRF52832-CIAA 蓝牙5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-05-07 09:08:00
  • nRF52832及nRF52840片上系统功能概述
  • nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)。nRF52832采用单电源供电,供电电压1.7V...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 nRF52840 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-02-27 09:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: